This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:我可以通过 I²C 命令更改 I²C 地址吗?

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073592/msp430fr2632-can-i-change-the-i2c-address-through-i2c-command

部件号:MSP430FR2632

您好,

我能 I²C I²C MSP430更改他的地址吗?尽管有一个 WRITE 命令。

目标是发送命令,MSP430将更改自己的地址,然后重新启动。

谢谢,

查理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有本机命令,但您可以编写代码来执行此操作。 我不知道您必须重新启动,只需重新启动 I2C 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如 Keith 所述, 您只需在两个命令中输入代码即可启动该过程,然后输入代码更改从属地址寄存器。

    另外,请记住,您最多可以拥有4个硬件从属地址(SAS),并附带中断,您可以将这些中断预先编程到设备中。因此,不同 SA 可以有不同的命令/操作来响应。 您还可以进一步利用这些 HW SA 中的一个来执行最多2^10个地址的 SW SAS。 有关详细信息,请参阅《用户指南》中的第24.3.9节。