This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:从 MSP430F6659重新设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659, MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073353/msp430f5359-redesigning-from-msp430f6659

部件号:MSP430F5359
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F6659

我的客户必须重新设计其主板(最初使用 MSP430F6659)以使用 MS430F5359。  

他们审查了数据表/手册,我发现的唯一区别是:

  1. USB 和 LCD 支持(我们不使用这些功能)
  2. 硬件 ID 寄存器值

我们要寻求帮助的问题是,这些部件之间有哪些区别? (引出线,功能块(USB 和 LCD 除外))

我们错过了什么? 功耗,UC 速度,还有什么问题吗?

谢谢你,

尼克·卡尔利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    的这些部分是相同的子系列,并共享相同的数据表。 因此,在适用的情况下,它们具有相同的规格。 表6-1数据表中的设备比较显示了这些部件之间的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,另一个令人担忧的方面是固件方面。

    由于5359中缺少液晶屏和 USB 支持,在针脚初始化/屏蔽期间可能会出现任何与固件相关的潜在问题? 您是否预计需要对固件进行重大更改才能使用5359?

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无问题液晶屏的硬件或软件工作状态。 默认情况下,模块未启用,因此模块将保持关闭状态。  

    从电源角度看,您对 F5359上的 LDO 模块所做的操作与对 F6659上的 USB IP 所做的操作相同。  唯一真正的问题是 MSP430F6659将随附 USB BSL,而不是 MSP430F5359上的 UART BSL。 因此,小心地在 PUR 引脚上插入膝关节点,就像 USB BSL 调用引脚一样。 他们可以将 UART BSL 图像编程到 F6659中,以消除这种可能性,如果他们在应用中已经使用了 F5359上的 UART BSL,他们也需要这样做。