This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:能量(主动)计算错误,EMDC 代码约为1.0%

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073217/msp430f67791a-energy-active-calculation-error-approx-1-0-with-emdc-code

部件号:MSP430F67791A

您好,

 设置时,有源能量读数出现1.0%的误差。  在 EMDC 软件中生成的代码。 我们使用的样例库。 我们指的是:“2021-06-23 EMDC Calibration Process (4).pdf”,我们正在获得所有类型的功率和 PF 值,其中包含0%错误,附加 PDF 中提供的基本方法,如果能耗高达1.0%,仍会出现错误(例如,对于1000Watthr 输入负载,它将给出~990Watthr)。

 ——您是否会给出计算和库功能利用率的反馈,以实现~0.1 %的性能。  

 ——我们无法在 pdf 中使用高级方法校准功率。 (假设输入功率为1500W,它将提供1077W):

 示例:

系统输入:电压= 300V,电流= 5A,PF = Unity。 从根本上讲,它将提供1500W,但我们正在使用 Advanced 方法获得~1077W,该方法提供了 pdf 格式。 跳过基本校准模式。

——我们需要您的支持,才能通过高级设置实现无错功率校准。  

 请参阅我们所参考的附件中的 API 文件。  并且需要手动校准库(如果有)。

 e2e.ti.com/.../EMLibGUIApp.c

 

e2e.ti.com/.../2021_2D00_06_2D00_23-EMDC-Calibration-Process-_2800_4_2900_.pdf