This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:LCD 的功耗

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073143/msp430fr6047-power-consumption-of-lcd

部件号:MSP430FR6047
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在获得 MSP430FR6047的定制液晶屏,其中使用了多达35条线段和4条 COM 线。 如何估计液晶屏的功耗(当所有区段都打开时)。 它如何取决于液晶屏的表面区域。

此致,

普鲁德维·萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普律达维

    液晶屏功耗应与以下参数相关:

    • MCU 低功耗模式。
    • MCU LCD 模块时钟
    • MCU LCD 模块驱动电压
    • LCD 尺寸

    数据表中有一些测试 sult。 我认为最快的方法是在实际板上测试,然后与数据表中的参数进行比较。

    谢谢!

    此致

    约翰逊