This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2129970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR5969, ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1075073/msp430fr5969-msp430fr5969

部件号:MSP430FR5969
线程中讨论的其他部件:430BOOST-ADS1118MSP430G2553ADS1118

大家好,

我正在尝试在 MSP430FR5969上使用430Boost-ADS1118进行温度读数。 我从 ADS118固件中找到了一个演示,但该程序适用于 MSP430G2553。 为了使用相同的 MSP430FR5969程序,我必须做些什么改变。 我已经将链接命令文件更改为 MSP430FR5969,并根据使用的正确引脚将代码更改为一位。 但它仍然显示错误。 如果要在 MSP430FR5969上使用430Boost-ADS1118,我还应该做哪些其他更改? 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢,此致,

中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chintu,

    FR5969和 G2553之间的寄存器使用将有所不同。

    我建议您参考 SPI 通信代码并自行重写配置和设置代码。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AITPWIl5axu0gZLl0.w09g__IOGqZri__LATEST

    您可以选择寄存器级别或驱动程序库级别代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    感谢您的快速回复。 我还有一些问题要问。

    为什么您建议使用 SPI 接口而不是 UART?

    我下载的文件是 ADS1118固件演示,我仍在尝试了解该代码。 您能通过提及这些步骤来帮助我吗? 需要在其中更改哪些文件? 我是微控制器编程的初学者。 我已将该文件附加到此电子邮件中。

    谢谢,此致,

    中国

    e2e.ti.com/.../ADS1118-Firmware-Demo-_2800_current_2900_-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chintu,

    您可以看到 ADS1118仅支持 SPI 而不支持 UART。 我认为 UART 用于与 PC 通信。
    下面是您需要更改的代码:

    我建议您自己构建代码。 首先使 SPI 成功与 ADC 通信。 以下是您需要检查和重写的所有功能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lcdkut.zip

    您好,Eason,

    我对 UART 通信部分有疑问。 我只能在 LCD_Driver.c.中找到 UART.h 传闻证据文件 这是否意味着如果我只使用430Boosters-ADS118启动包上的液晶屏来显示某些内容,而不使用热电偶或蜂鸣器等其他组件,我是否可以在不建立 SPI 接口的情况下进行显示?

    我已将该程序附加到该消息中。 请看一下,让我知道我应该做些什么来建立与液晶屏的连接?

    谢谢,此致,

    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 用于与 ADC 通信

    UART 用于与 LCD 通信。 您可以使用代码的这一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    我已经更改了代码,现在它正在运行,但我在液晶屏上看不到任何内容。 我也已将该代码附加到该消息中。 您能不能在这里找到一个 Iook,看看是否有任何问题。

    我对该代码进行了以下更改。 UART.c 和 LCD_Driver.c 文件都已进行更改。

    以下是所做的具体更改:

    这是整个程序文件。

    e2e.ti.com/.../2656.lcdkut.zip

    谢谢,此致,

    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chintu,

    您可以看到您选择了错误的 UART 寄存器(UCA0或 UCB0?)

    要使液晶屏正常工作,我认为您需要先配置 UART,以建立正确的端口来输出所需的信号。 您可以使用示波器进行检查。

    地役权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    我将其配置为正确的端口,但它仍然不工作。

    谢谢,此致,

    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 FR5969:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEU.rmYlGOlt8rcOU34sqg__IOGqZri__LATEST 的 UART 代码示例,请参阅