This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2232:GUI Composer 使用独立应用程序写入目标

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2232, MSP430G2352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1076062/msp430g2232-gui-composer-writing-to-the-target-using-standalone-app

部件号:MSP430G2232
《线程》中讨论的其他部件: MSP430G2352

你好。

我正在尝试将 GUI Composer 与包含 MSP430G2232的自定义主板连接。 我正在使用启动板上的 SWD (SBWTDIO 和 SBWTCK)与我的定制板进行通信。 我是 GUI 作曲家的新朋友, 在绑定变量时遇到问题。 我的目标是建立一个简单的 GUI,使用它,我可以从独立的应用程序/浏览器修改 I2C 的变量。 希望能提供一些帮助

此致,

雅西尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yasir,

    您可以从 GUI Composer 用户指南开始。  

    https://dev.ti.com/gc/v2/help/GC_UserGuide_v2/index.html

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash,

    我阅读了您发布的《用户指南》。 我不知道为什么用户指南中缺少一些链接。 我制作了一个非常简单的窗口应用程序,在我的主板上上传代码。 我在容器内使用了“连接/断开”按钮和“文件”菜单按钮。 我的独立应用程序 即使已连接,也无法检测到任何硬件。 但是,如果我单击“文件”菜单中的“程序设备”,程序将上载到目标上,但一旦状态栏达到100%,程序就会停止。 我正在附上下面的图片。 请帮帮我。

    谢谢,

    雅西尔

    It says Hardware Not Connected

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 MCU 是 MSP430G2352,而不是 MSP430G2232。 我已选择 MSP430G2352作为器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yasir,

    是否可以将 GC 项目导出为 zip,然后将 zip 附加到此线程?

    谢谢

    Ki