This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:查找模具版本:T1 14k F

Guru**** 2511475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1075998/msp430f5510-looking-for-die-rev-t1-14k-f

部件号:MSP430F5510

我们的客户要求 提供模具版本:T1 14k F

Kontron 的 AVL 上列出了三个部件号:  

MSP430F5510IRGC,MSP430F5510IRGCR,MSP430F5510IRGCT

我们如何根据此请求订购?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享什么是“模具版本:T1 14k F”?

    什么是“AVL”?

    很抱歉,我首先需要理解它,而不是要知道该引用谁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    aVL:Approved 二手车供应商列表

    我们有三个批准购买的部件号: MSP430F5510IRGC,MSP430F5510IRGCR,MSP430F5510IRGCT

    我们的客户要求了解模具版本。  他们正在要求修改模具:T1 14k F

    我希望确认库存中或生产中的产品的模具版本。  如果它与请求的相同,我可以继续进行订单。  如果没有,我需要回复我们的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否有助于说明问题需要“Rev-F”模具版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    明白了,设备部件号和芯片还原之间没有关系。  您可以在芯片上的设备部件号旁边找到其它版本号。 修订版号与勘误表有关:

    我建议您参考 TI 销售和 TI MSP430市场营销。 要获得具有典型复版的 MSP430,您需要获得 TI MSP430市场推广帮助。

    地役权