This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:是否等效于无 FRAM?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1075868/msp430fr5969-equivalent-without-fram

部件号:MSP430FR5969

您好,


我需要一些信息,我找不到任何 MSP430FR5969IRGZR,我的客户是否可以使用没有 FRAM 的等效版本进行原型设计?谢谢,

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指销钉到销钉吗?

    如果是,我认为您需要参考 FRAM 系列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是否是引脚引脚引脚引脚,都是类似的,但没有 FRAM,您能否告诉我我可以向客户提出的确切代码?

    巴西,

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么客户不想要 FRAM?

    电源将优于闪存。