This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:粘接参考指南

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1075123/msp430f2619s-ht-bonding-reference-guide

部件号:MSP430F2619S-HT

大家好,

我的客户想知道 TI 是否有  MSP430F2619S-HT (KGD)的绑定参考指南?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     粘接参考指南的含义是什么?

    焊接或印刷电路板布局?  

    您的目的是什么?

    地役权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    需要焊接和印刷电路板布局。

    客户希望将多个模具集成到包装中,还需要 IC 周围的布局指南。

    但焊接指南是最重要的。

    我想知道是否有像《 MicroStar BGA 封装参考指南》(ti.com)?)这样的参考指南文档

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此,KGD 是 WB 芯片,而不是 WCSP 芯片,它们不需要封装,可以像 BGA 那样直接焊接在印刷电路板上。

    2.对于 WB 板牙,您可以根据需要将其放入任何包装中。

    3.我认为客户希望直接将模具与 PCB 绑定? 对吗? 如果是,我建议客户咨询其绑定供应商,以了解参数和边界建议。

    地役权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason,

    是的,客户希望将模具直接绑定到印刷电路板上,他还需要粘接板定义来焊接到印刷电路板基板上,就像引脚定义一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为客户需要 咨询其边界供应商以了解参数和边界建议。

    对于 PAD 定义,他们可以在数据表中找到它。