This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430L092:MSP430L092的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430L092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1075792/msp430l092-question-for-msp430l092

部件号:MSP430L092
“线程”中讨论的其它部件:MSP-FET430UIF,,测试

大家好,团队

使用目标板时,客户始终无法成功进入仿真。  设备连接关系如下:

每当执行模拟时,都会弹出警告错误:

重试后,它将变成以下错误信息,然后重试,警告将不会改变:

该软件为 CCS11.0.0,仿真器为 MSP-FET430UIF,MSP430L092的有源电缆和目标板是 TI 的原始产品。

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SLAU278并仔细检查硬件设置是否正确。

    您还可以使用振荡器范围测试程序信号,以查看是否有异常。