This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5171:速度更快的微控制器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5171, TMS320F280021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1075109/msp430f5171-microcontroller-with-more-speed

部件号:MSP430F5171
“线程”中讨论的其它部件: TMS320F280021

我在许多应用/系统中使用 MSP430F15171,但我发现,它的速度不允许同时从3个 ADS131E8 (每个都有8个24位的 Mux)中获取。

我的目标是从3x8=24个频道中获取。

我还能不能再做一些其他的小事情来完成这项任务吗?

谢谢你的建议,恩佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我这款 MSP430的限制吗? SPI 速度还是 CPU 速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY,SPI 时钟为12.288MHz,微处理器时钟为24.576MHz 的一半。 这是 MSP430F5171的最大值。

    ADS131E8的最大 SPI 时钟为20MHz。

    通过这种方式,我可以以4kHz 的频率对24个通道进行采样,但我不会将数据保存在内存中。 这需要更多的时间,即 SPI 内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我认为您需要一个可达20MHz 的高速 SPI。

    对于 TI 器件,我建议使用 C2000,如 tms320f280021。 我检查时,其 SPI 速度可以达到25MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我要检查一下。

    恩佐