This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:MSP430

Guru**** 2769605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074881/msp430afe221-msp430

部件号:MSP430AFE221
《线程》中讨论的其他部件:MSPWARE测试

我需要一个 UART 到 I2C 桥接器来将微控制器连接到从属设备。  看起来 MSP430系列确实需要,但从 I2C 设备需要“时钟延伸”功能。 因此,以下 questoins:

1) MSP430系列是否提供时钟延伸?

2)如果以上1的答案为"否";我是否可以使用其他任何设备?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430可配置为从动,时钟拉伸是 I2C 协议的一部分。 我认为,如果 SCL 线路不能响应主请求,从属设备可以无限期地保持低电平。 相应的《家庭用户指南》是将 I2C 与任何 MSP430系列一起使用的绝佳资源,MSPWare 中提供了相当好的代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的及时回复。

    出现了以下问题:

    A)您是否知道是否有评估板可用于快速测试,并可能开始电子学设计方面的工作?

    b)您是否知道有现成(或足够近)代码的任何人;我们会考虑为代码付费。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你可以参考这一条: www.ti.com/.../slaa908a.pdf