This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:与 MSP430的 TACK 和 INCLK 连接

Guru**** 2522980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074573/msp430fr5043-taclk-and-inclk-connection-to-msp430

部件号:MSP430FR5043

你(们)好

用户指南中提到“TACK 和 INCLK 是可通过外部引脚连接到 MSP430的外部时钟。” 。

1.是 TACLK 和 INCLK 两种引脚级别的单独选项。

2.除了 TA1CLK,TA0CLK 和 TB0CLK 之外,我是否可以将任何 GPIO 用作计时器的输入时钟?

3. TA1.0 TA1.1 TA1.2引脚的用途是什么

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin 您好,

    [引用 userid="284640" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1074573/msp430fr5043-taclk-and -inclk-connection-to -MSP4]1. TALK 和 INCLK 是引脚级别的两个单独选项。 [/引用]

    是的,如果您参考数据表中第9.14节中的端口针脚功能,它将向您显示每个 IO 针脚功能要设置的 PSEL 位和 PSEL 位/CLR。

    [引用 userid="284640" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1074573/msp430fr5043-taclk-and -inclk-connection-to -MSP430 '"。2. 除了 TA1CLK,TA0CLK 和 TB0CLK 之外,我是否可以将任何 GPIO 用作计时器的输入时钟?

    否,仅标记为时钟输入的

    [引用 userid="284640" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1074573/msp430fr5043-taclk-and -inclk-connection-to -MSP4]3. TA1.0 TA1.1 TA1.2引脚的用途是什么[/引用]

    这些是定时器中3个计数/比较模块的输出。  例如,PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    API 用户指南中提到选择时钟源作为外部时钟,要选择的值为“Timer_a_Clocksource_external_TXCLK”。 但这将选择相应的时钟基座,例如用于定时器 A0基座初始化的 TA0CLK。

    如何在使用 MSP430 API 时选择 INCLK 作为输入时钟(例如 UCA1CLK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    timer_a.h 的驱动程序库说:

    > #define timer_a_CLOCKSOURCE_inverted_external_TXCLK tassel__INCLK

    我没有看到 EUSCI-s 的 INCLK 选项 您希望实现什么目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    是的,我也无法在驱动程序库 UG 中找到 INCLK 选项。

    但 MSP 数据表中提到 INCLK 选项可用。 因此,人们对如何使用这种方法以及 MSP430FR5043的哪个引脚 与之相对应产生了疑问。

    您能否共享与 INCLK 输入相关的文档以及它们在 MSP430 IC 中的使用方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有下载的驱动程序库 UG 的副本,但大多数 TI 文档在每个页面底部都有一个链接,您可以使用该链接告诉作者您在文档中看到的任何差异。 同时,我希望您可以使用我找到的符号。

    数据表和用户指南是我唯一知道的讨论 INCLK 的文档。 INCLK 的使用情况因设备而异。 在您的案例中,[参考数据表(SLASEF5B)表9-12至9-17]每个棕褐的 INCLK 是 TANCLK 的反函数--一种比较古咒的用法,但我认为有一种应用程序。 对于其他设备,INCLK 可能会执行不同的操作(或者根本不执行任何操作)。