This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:通过1.8V 电源使用 EZ-FET 仿真器调试和编程设备

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755, MSP430FR2311, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074846/msp430g2755-debugging-and-programming-the-device-with-the-ez-fet-emulator-by-1-8v-supply

部件号:MSP430G2755
《线程》中讨论的其他部件: MSP430FR2311MSP-FET

亲爱的人们:

我的 MSP430G2755定制板的 电源应为1.8V。

应该可以使用 MSP430FR2311类似 Launchpad 的 EZ-FET 仿真器调试和编程设备,请遵循 SLAU664B 上的信息

但是,我有两个问题:

答:XDS110调试器(我无法使用)具有电平转换器,以适应主板和仿真器之间的电压。 我在 EZ-FET 上看不到它们。
 EZ-FET 仿真器是否不需要它们?

B: MSP430G2755的数据表显示,闪存编程或擦除期间建议的电源电压应至少为2.2V
它可以与1.8V 一起使用,还是应该在调试/编程过程中实施一种增加电压的方法?

像往常一样,我感谢你们的帮助。

此致,

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动板上的 ezFET 以固定电压(3.3V)工作,并且没有 VCC 感应功能。 [参考 MSP430调试器(SLAU647O)表1]

    MSP-FET 具有可调电源和电压感应功能[参考第3.5节]。 我希望编程过程不会自动调整 VCC 电源以用于闪存编程(2.2V),因为它不知道还有什么。在目标板上,但使用单独的电源和 VCC SENSE,我希望您可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="242986" url="~ë/support/microcontrollers/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1074846/msp430g2755-调试和编程-设备-包含- EZ-FET-2V 仿真器-按1-8v-2V  编程,建议在最小电压数据表中清除供电或最小电压数据。
    它可以与1.8V 一起使用,还是应该在调试/编程过程中实施一种增加电压的方法?

    不能,电压低于2.2V 时,G2xx 不能进行闪存操作。 AfaIK 没有自动支持该选项的 TI 工具(在2.2V 上闪烁/调试,在1.8V 下自由运行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好,

    根据布鲁斯的评论,再添加一件事。  

    数据表指出,闪存程序或擦除期间的最小电源电压应为2.2V。 请使用2.2V 或更高的电压来刷新芯片。

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Bruce,Zrno,Cash,非常感谢你们的回答,现在 已经解决了。

    此致,

    古斯塔沃