This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:在哪里可以找到 MSP430FR2000的头文件?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, MSP-EXP430FR2311, MSP430FR2311, MSP430FR2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074849/msp430fr2000-where-do-i-find-the-header-file-for-msp430fr2000

部件号:MSP430FR2000
线程中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR2311MSP430FR2311MSP430FR2100

在 CCS 或 TI 网站上,我在哪里可以找到部件特定的标题文件 MSP430FR2000.h?  有些示例代码只有一个通用 MSP430头文件 msp430.h 列为 include,但我没有找到 msp430.h 文件,可以在该文件中打开并检查它。

推荐用于 MSP430FR2000或 MSP430FR2100开发的 LaunchPad 是 MSP-EXP430FR2311。  我想找到每个部件的标题文件—MSP430FR2000,MSP430FR2100和 MSP430FR2311。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据__MSP430FR2000__之类的符号,MSP4C.h 会自动包括特定于设备的报头。 最简单的方法是右键单击 main.c 中的名称 WDTCTL 和“转到定义”。

    您的项目还有一个伪文件夹“包括”。 其中一个条目(通常是第一个条目)中包含所有特定于设备的标题。 在我的系统上,它就在中

    C:\ti-ccs930\CCS\CCS_BASE \MSP46\include\msp430fr2000.h