This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 问题

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079235/msp430fr6043-uss-question

部件号:MSP430FR6043
“线程:测试”中讨论的其它部件

 如何使用 USS-swlib-water _  02.40.00.00库实施“计划”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    我不知道这是不是可能的。  我需要研究如何做到这一点。  这可能需要一些时间,几天到一周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    我被告知 USS-swlib-water _02.40.00.00库无法修改以执行您描述的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEA 处理的 AD 数据能否手动修改?  如果可以修改,您可以通过加载不同的 AD 数据来运行“runAlgormsfixedpoint”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    为了帮助找到问题的答案,您为什么要更改测量顺序?  编写软件库是为了提供准确的结果。  为什么要更改此设置?  如果你这样做,那么测量结果就不准确,我在这一点上无能为力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要将 dtof 的采样率提高到超过150Hz。  采样率对我来说非常重要,因为我测试的流量会迅速变化。  我们期待您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好, 

    我们期待您的回复

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    这是不可能的。  我认为没有足够的时间来测量和计算流量,如果您正在与 GUI 通信,则没有剩余时间来传输数据。

    这是否适用于水量计应用?  建议的采样周期是每秒一次。  为什么您需要每秒采样150次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,(“我指的是现在的计划实施”)

    确保这是你想要的...因为对我来说坐着毫无意义... 你通过这样做来侵犯香农/尼奎斯特...

    在“现在”的原始图中, CH0/CH1成对显示 ,第一个 CH0/CH1用于第一个测量。 第二次测量的下一对等。 CH0/CH1同时出现的时间非常长(大约100 us),而两对之间的时间要大得多(大约10 ms 到一些秒)。 流量是如此,以测量速率(0.1-20Hz 或50ms-10sec)采样。 要获得最佳测量,需要同时完成 UPS 和 DNS。 在这种情况下,我们有一些伪影,因为我们不同时激发两个传感器,也不同时在两侧使用 ADC 进行采样。 我们只使用一个脉冲发生器和一个 ADC 以及一些多路复用器来实现一个连续的方向,从而降低成本。 但如果所产生的伪影体积小到可以容忍的话,这是可以的。 如果您将 CH0/CH1撕裂为宽分,或者您从不同的对中取出 CH0和 CH1,则会出现丑态伪影(结果错误);您应该避免这种情况。 为了获得最佳结果,人们甚至会采取另一种方式,甚至每秒颠倒一次测量的顺序;一种方法是从 CH0/CH1开始,然后是 CH1/CH0再是 CH0/CH1,以此类推。 这种超级对称会在某种程度上消除伪影。

    约翰