“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
我们收到 了关于 MSP430F5529 UART 的问题。
如下所示的体系结构:主机是 CPU, 客户端是 MCU。

MSP430 RX 有时会丢失 UART 封装。 我们测量 UART 信号,信号数据正确,信号质量也正常。
波形如下所示,当 MCU 丢失封装时,MCU 不会响应任何数据。

我们不知道 MCU 发生了什么。 你有什么建议吗?
顺便说一句,我们从 NG MCU 转储代码,校验和不正确,可能是 MCU 的内存闪存出现问题。
谢谢
亨利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们收到 了关于 MSP430F5529 UART 的问题。
如下所示的体系结构:主机是 CPU, 客户端是 MCU。

MSP430 RX 有时会丢失 UART 封装。 我们测量 UART 信号,信号数据正确,信号质量也正常。
波形如下所示,当 MCU 丢失封装时,MCU 不会响应任何数据。

我们不知道 MCU 发生了什么。 你有什么建议吗?
顺便说一句,我们从 NG MCU 转储代码,校验和不正确,可能是 MCU 的内存闪存出现问题。
谢谢
亨利
您好,现金
UART 配置代码如下:
#include <ti/drivers/UART.h>
UART_Params_init (&uart0_params);
uart0_params.writeDataMode = UART_DATA_binary;
uart0_params.readDataMode = UART_DATA_binary;
uart0_params.readReturnMode = UART_RETURE_FULL;
uart0_params.budrate =38400;
uart0_params.readEcho = UART_ECHO;
uart0_handle = UART_OPEN (主板_MSP4P_UART_A0,&uart0_params);
由于 UART 端口在我们的应用中不足,因此没有用于调试的 CCS/IAR。
该问题 是随机发生的,可能 是几分钟或几天。
谢谢
亨利