This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:水流量计应用的流速计算中的非典型值

Guru**** 2391295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079083/msp430fr6047-atypical-values-on-flow-rate-calculation-for-water-flow-meter-application

部件号:MSP430FR6047
“线程:测试”中讨论的其它部件

各位专家:

我´ve´m 了流量计的应用,但在计算去流速(未校准)时遇到了一些问题。

我´m 每秒以毫升为单位工作。 问题是,当处理的流速低于500 ml/s 时,其工作效果都很好。 但当我将参考流量增加到600 ml/s 时,流量会发生一些变化,从真实合理的测量值转变为异常流速,如图所示。

我´m 以下配置。 我现在只使用未经校准的 value.e2e.ti.com/.../8666.USS_5F00_meterVFRCalibFlowTemperature.h e2e.ti.com/.../2480.USS_5F00_intrplCorrLUT.h e2e.ti.com/.../6114.USS_5F00_temperatureLUT.h

非常感谢你的帮助。

图片显示了650 ml/s 左右的常用值,但我们得到的一些值高达3000 ml/s 我们还注意到,使用 USS GUI,当 UPS 增加其值时,会显示此值,但 DNS 保留正常值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,UPS absTOF 的增长幅度是多少? 假设您使用的是1MHz 传感器,则接收信号的一个周期为1us。 您的 UPS absTOF 值是否会在1 us (即1个周期)之间变化?  

    如果是这样,我们将这 种现象称为循环滑动。 这很可能是由于配置不当造成的,如信封越过阈值。  如果您可以共享 ADC 捕获数据的屏幕截图和此处的配置来解决您的问题,这将非常有帮助。 或者,您也可以跟随这所学院学习如何正确配置您的仪表。   

    dev.ti.com/.../node

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    ´ve 将增益增加到最大值,在环境温度(20-25°C)下我们消除了这一问题,但当温度达到40°C 左右时,我们发现在400毫升/秒左右的流速中也出现了同样的现象

    它是否是增益和信封越过阈值之间的试验性平衡?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否在室温和40°C 下共享 ADC 捕获数据和配置页的屏幕截图。

    设定信封交叉阈值的点是找到一个稳定的凸角,该凸角与峰值凸角成比例稳定,在所有温度下都与相邻凸角有显著不同。  

    此致,

    现金很好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 很抱歉耽误你的时间。 我们一直在首先解决 ADC 信号的一些问题,然后我们开始修改仪表物理设计的一些问题,以便我们将测试新的结果。

    ´ll 测试完成后,我会公布结果。

    非常感谢您的关注。