This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:水测量异常。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077846/msp430fr6047-abnormal-water-measurements

部件号:MSP430FR6047

您好,

我已经尝试了一些配置来解决高低速率值的问题,但我无法完全解决这个问题。 我将为我们的设备附加5个 ADC 图形。

ADC 间隙为30

脉冲为10  

脱粒器为28

频率为1000

增益为1.9

使用此配置时,有时仍会出现问题。 如何优化 ADC?  

感谢你的帮助。

Nomikos Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nomikos,

    这种测量是用现成的管道(如 AudioWell)进行的吗? 还是定制?

    如果是定制的,您能告诉我更多关于设计的信息,传感器制造商是谁,额定频率是多少?  根据您的设置,我假设为1MHz,但我只是想仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼斯,

    使用的风道的额定频率为1MHz,由浙江嘉光电子制造,管道不是定制的。 管道为 DN15。 我将尝试从我们的设计中记录更准确的 ADC 图形,以更好地了解问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nomikos,

    您是否已测试了一对以上的传感器并看到相同的波形?

    声道(传感器到传感器)的大致长度是多少,换言之,传感器之间的距离是多少?

    是否可以使用 USS GUI 执行980 kHz 至1064 kHz 的频率扫描?  你能得到这样的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能够使用 GUI 在 PCB 上与我们的 MSP 一起捕获更好的图形。 传感器的距离为56毫米。 是的,频率扫描在1000点时达到峰值,然后开始下降。  
    在搜索时,我找到了一个类似问题表单用户 Cash Hao11的答案,该问题表示该问题似乎是循环单。 请详细说明这一问题。  

    出现问题时有一些图形。

    我在这里改变了 ADC 的差距,问题出现了。

    频率1000

    差距40.  

    脉冲25  

    雷斯保德28.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否需要我们提供有关该问题的更多信息?


    Nomikos Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nomikos,

    请参阅本培训

    从培训材料中:

    重复性分析

    在高流速下,下游接收信号的振幅可能会有变化。 这可能会导致飞行测量的绝对时间发生显著变化。 由于飞行测量的绝对时间用于确定飞行测量的增量时间内要锁定的关联峰值,因此飞行绝对时间的变化超过半个周期可能会导致测量结果中的循环滑动。

    由于 ADC 捕获的变化导致飞行测量的绝对时间偏移超过半个周期,因此在-25C 下的高流速下也可能出现循环滑动。 使用更小的低频变频器或修改射线管设计以降低射线管中的流速可以解决这些问题。 如果绝对飞行时间的变化是由于在这些较低的温度下传感器持续激励所致,也可以增加 F2发射频率以更快抑制激励。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    感谢您的回复。  只是想指出,我们正在开发一个水表,提供的信息是关于气体计量的。 我以前忘记具体说明了。 我们将执行 ADC 捕获,并了解它们在更高流速下的表现。 我想再提出一个问题,就是即使我们将流程返回到零并且 ADC 正常,问题仍然出现,并且它可能会保持该状态数天。 我们不应该再认为这是正常读数。

    感谢你能抽出时间

    Nomikos Panagiotis