This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:BOOSTXL-音频样本项目

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077508/msp430fr5994-boostxl-audio-sample-project

部件号:MSP430FR5994

是否有人更新了如何实现这一目标? 我还在努力改变项目的实时效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在此处详细描述您的问题吗? 您现在处于什么状态来改变项目以实时工作?

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果按 S1,CCS 中的 Record_Playback Sample Project 将录制3秒钟,如果按 s2,则回放录制的音频将持续3秒钟。 我需要重新调整此项目的系数,以便录制和回放同时进行(稍微延迟),并插入一个音频转换算法,用于一次输入1024帧。 我已经有了一种功能正常的音频切换算法,该算法可以在我的计算机上一次模仿音频输入的样本,但我不知道如何将其正确集成到硬件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我不是音频应用程序的专家。 我正试图正确理解这一点。 当您说您的计算机上有一个算法工作时,这是否意味着您已经在 FR5994上完成了软件部分。 通过将其集成到硬件中,您的意思是需要在 EVM 板上进行哪些硬件修改?

    基于这一点,该增压器组件已经有一个麦克风和一个扬声器。 这应该足以满足您的申请。

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更改录制和回放功能,以便可以同时录制和回放。 我对 I/O 功能的理解是有限的,这就是为什么我不相信我可以在没有帮助的情况下完成这项工作。 实际硬件不需要更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉更新晚了。 我现在理解您的要求。 您正在尝试构建 实时声音处理功能。  

    在软件中,您可以这样做。

    首先,使用 ADC 采样128个点(1到128个数据点)。 然后处理这些数据,并在完成过程后立即通过 DAC 输出。 ADC 在这一过程中一直捕获数据,现在您将获得64到192的数据。 保留进程和输出。 然后,您将获得“实时”声音处理功能。

    此致,

    现金很好