This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:数据表错误

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077018/msp430fr5994-mistake-in-datasheet

部件号:MSP430FR5994

我正在查看 MSP430FR5994的数据表,并将其与 UltraLibrarian 上提供的 CAD/CAE 模型(占地面积)进行比较。 数据表中的数字和 UltraLibrarian 中的模型似乎不同。 以下是这两种方法的链接:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5994.pdf?ts=1644821633303&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR5994

https://app.ultralibrarian.com/details/161B2A39-103F-11E9-AB3A-0A3560A4CCCC/Texas-Instruments/MSP430FR5994IZVW?ref=digikey

还有另一个关于此问题的问题,TI 的一位工程师确实表示已报告此问题。 问题的链接如下:

e2e.ti.com/.../msp430fr5994-possible-mistake-in-datasheet

遗憾的是,我在其他任何地方都找不到 CAD/CAE 文件的更新版本。 问题是否尚未解决?

而且,如果有更正,并且 TI 提供了一个文件,那么如果有人将其链接到这里,将会非常有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看到您在上面发布的链接引用了 DigiKey。 您可以从 MSP430FR5994产品页面尝试直接链接至超线件吗?  https://www.ti.com/product/MSP430FR5994#cad-cae-symbols 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,贾斯,  

    感谢您的回复。 遗憾的是,您提到的链接的占用空间似乎与引用 DigiKey 时的占用空间相同。 我随函附上以下链接供您参考:

    https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=MSP430FR5994&package=ZVW&pin=87&sid=017e8d3bc970000a81d8cf1116410507200c706a00978&c=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯,

    要详细阐述这个问题,我在回答中提到的与超级用户的直接链接中使用 MSP430FR5994-ZVW (87引脚)配置的符号和封装,并将其与数据表中提到的引脚属性进行比较。 我正在为信号“AVCC1”放置一个符号部分的屏幕截图,我正在数据表中为同一针脚附加一个表格图像:

       

    比较可用的符号和表格-在这两种情况下,“AVCC1”信号都分配给了不同的引脚。  

    同样,对于印迹,数据表中的图像和链接上的印迹也不同:

         

    我希望这能澄清我的问题并帮助你解决问题。 如果您需要任何其他信息或数据,请告诉我,我会尽快回复您。  

    此致,

    西德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西德南

    感谢您在这里提交的报告。 我必须跟进处理这些模型的团队。 我将在2月23日之前回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西德南

    这些脚印似乎是沿着从球 A1 <->L11开始的对角轴镜像的。 我仍然不确定以前的修复程序的状态,但希望告诉您这些信息,以防您想预先为您的主板布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddhant,

    很抱歉回复延迟,但我终于能够在内部跟踪所有内容以解决此问题。 下周左右,应该有一个新模型上传到 TI.com。