This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio-MSP:CCStudio-MSP:CCS 无法安装 MSP430和 MSP432

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079972/ccstudio-msp-ccstudio-msp-ccs-cannot-install-msp430-and-msp432

部件号:CCStudio-MSP

大家好,我遇到的问题与这条线程上的每个人都有。 请您与我分享您的解决方案吗?

我还在运行 Windows 11

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    安装失败或错误的详细信息(如屏幕截图)是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。 下面是我遇到的错误的屏幕截图。
    似乎与原始线程中的相同。




    从安装日志:

    已有“VeriSign 3级公共主认证机构- G5”证书。
    相关证书:

    完全匹配:
    元素0:
    序列号:39ad63d2f5c9efdc46d734ae5e381b8f
    发行人:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA,OU=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
    注意:2014年2月25日 下午4:00
    注释:2017年2月25日 下午3:59
    主题:CN=Texas Instruments Incorporated,OU=Digital ID Class 3 - Microsoft Software Validation v2,O=Texas Instruments Incorporated,L=Dallas,S=Texas,C=US
    非根证书
    证书散列(SHA1):ee0c8ba018ce926432c3cc23523a34073d01954a

    已有“德州仪器(TI)公司”证书。
    certutil:-addstore 命令已成功完成。

    脚本 stderr:

    正在执行 C:\ti\ccs1020/CC/CSP_base_emulation \drivers\MSP46\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path "C:\ti\ccs1020/CC/CSP_base_emulation \drivers\MSP46\USB_EZ-RF"
    脚本退出代码:未知信号

    脚本输出:

    脚本 stderr:
    儿童被杀害:信号不明

    运行 C:\ti\ccs1020/CC/CSP_base_emoning\drivers\MSP46\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path "C:\ti\ccs1020/CC/CSP_base.emoning\drivers\MSP46\USB_EZ-RF"时出错:儿童死亡:未知信号
    [14:53:31] dpinst 返回码=未知信号

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安:

    您正在安装旧版本 V10.2。 下载并尝试安装最新版本 V11.1.0。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以降级到 Windows 10。 问题已解决。

    无论如何都要感谢。