This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:UART 配置

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079927/msp430fr5043-uart-configuration

部件号:MSP430FR5043

你(们)好  

我正在尝试为 UART 配置配置 UCA3TXD,UCA3RXD,我正在为  UART 配置使用 P4.1和 P4.2引脚,但它不起作用,如果我使用 P2.0和 P2.1,它工作正常  

为设置用于 UART 配置的 P4.1和 P4.2,我尝试通过所有可能的组合 P4SEL0 = 0x06;P4SEL1 = 0x06;P4SELC = 0x06进行配置;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为此配置多路复用功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    该表在哪里可用,我找不到它的数据表,如何配置为多路复用功能?  

    P2SEL1 = 0x03;               /* GPIO PIN 配置*/
    UCA3CTLW0   = 0x0081;
    UCA3BRW      = 0x0068;  
    UCA3MCTLW  = 0xD621;  
    UCA3CTLW0   = 0x0080;

    对于此引脚配置,它工作正常

    P4SELC = 0x06;               /* GPIO PIN 配置*/
    UCA3CTLW0   = 0x0081;
    UCA3BRW      = 0x0068;  
    UCA3MCTLW  = 0xD621;  
    UCA3CTLW0   = 0x0080;

    对于此引脚配置,它不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasi,

    它在9.14.16中。 您是否已检查 TX/RX 的波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦

    我无法看到波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您无法看到 UART TX/RX 引脚的波形,您如何判断它不起作用。 通过 PC 查看来自 COMM 端口的数据?

    能否确认 P4.1 P4.2连接正确?  这就是为什么我要检查 TX/RX 的波形以验证数据是否已发出。 请您找到一些查看波形的方法,还是提供针脚连接的示意图?