This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:Captivate Design Cenger GUI:通道号和元件号

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1078729/msp430fr2676-captivate-design-cenger-gui-channel-and-element

部件号:MSP430FR2676

您好,

我的客户正在使用 FR2676开发他们的系统。
下面是 Captivate 设计中心 GUI 的示例。
如您所见,信道#和元件#未对齐。 这由 GUI 自动完成。
  
在“通道条形图”等上监控传感器行为有点困难  
客户希望配置的信道#和 Element #相同。
是否有可能以及如何更改这些数字?

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    按钮属性->配置 TX/RX 组可以更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    感谢您的快速回复。
    我之前的解释不是很正确。
    客户真正想做的是将端口(CAPx,y)配置为特定信道#。

    例如,在当前系统中,
    传感器#1连接到 CAP2.2
    传感器#2连接到 CAP2.1
    传感器#3连接到 CAP2.0
    等。这些映射是物理固定的。

    然后传感器#1映射到通道8,传感器#2映射到通道4等
    客户想要将传感器#1映射到通道#0,传感器#2映射到通道#2,等等。
    这有可能吗?

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科尔奇罗,

    为什么客户想要改变渠道? 可以在此窗口中修改它:

    为每个针脚选择其特定按钮。 我不知道这是不是您的客户想要的。