This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2xxx 系列工作电压和 DCO 频率

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079937/msp430fr2311-msp430fr2xxx-series-operating-voltage-and-dco-frequency

部件号:MSP430FR2311

您好,

如果电源电压为2.0V,那么 DCO 是否可以在16MHz 下工作?

如果您有关于 MSP430FR2311的任何信息,如 MSP430F20xx 数据表(SLAS491I)“主要 DCO 特性”中的“DCO 频率”表(电源电压和频率列表),请告诉我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    没有表格列出 DCO 和工作电压。 在这种情况下是否有任何问题? 我认为16米的 DCO 可以在2伏的环境下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    艾伦·桑

    MSP430F2xxx 系列需要3.0V 电源电压才能以16MHz 的频率使用 DCO。
    我认为 MSP430FR2311的 DCO 也有一些电源状况,所以我问。

    当我联系 TI 客户支持时,我收到了以下答案,有关更多信息,我希望他们通过 E2E 与我们联系。

    为了确保 MSP430FR2311的安全运行,我们建议您按照联系方式,以3 V 或更高的最大允许系统频率(Fsys)运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 Real Flash 设备要求电源必须满足频率要求。 我在数据表中找不到任何要求。 我认为 FR2133 (即 FRAM 技术)不需要考虑它。