This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5358:IC 未检测到

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1078536/msp430f5358-ic-not-detecting

部件号:MSP430F5358
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好 TI 团队,
今天的问候!

我们正在使用 MSP430F5358IPZ LQFP-100封装进行设计。 我们组装了10块主板,发现在3/10块主板中,BMC IC 未检测到(使用 Uniflash/CCCS),我们无法闪烁。

我们发现阻抗符合预期。 此外,通电后,我们还可以获得电源针脚的预期电压。
复位线也被观察到偏高。

我们正在使用 SBW 接口进行刷新。 请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿里耶特,

    使用 SBW 时,一个常见问题是 RST 引脚上的电容器过大。  建议范围为1n - 2.2nf。  在 VDD 的 RST 引脚上还应有一个47k 上拉电阻器。  另一个问题是编程器和 MSP430之间的编程电缆长度(这包括从编程连接器到 MSP430的 SBW 轨迹长度)太长。  建议长度< 20cm。

    程序员使用什么?  目标板是自供电还是编程器在编程过程中提供电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,
    我们正在使用4.7K 的下拉式。 电容器为1000pF。


    编程电缆长度小于20cm (</l差点12-15cm)。
    我们已经尝试使用 MSPFET 和 MSP430启动板 EVB。

    Dennis,使用相同的设置和相同的电缆组件。我们能够闪存检测到的其他 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队,

    我们是否对此有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿里耶特,

    这3台设备是否未能通过相同数量的设备进行编程?  3台设备上的标记是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    所有 IC 均来自同一插槽。 请参阅以下从主板获取的图像。

    未检测到 IC



    工作 IC




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队,

    请就此向我们提出建议。