《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件
您好 TI 团队,
今天的问候!
我们正在使用 MSP430F5358IPZ LQFP-100封装进行设计。 我们组装了10块主板,发现在3/10块主板中,BMC IC 未检测到(使用 Uniflash/CCCS),我们无法闪烁。
我们发现阻抗符合预期。 此外,通电后,我们还可以获得电源针脚的预期电压。
复位线也被观察到偏高。
我们正在使用 SBW 接口进行刷新。 请帮助我们解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 团队,
今天的问候!
我们正在使用 MSP430F5358IPZ LQFP-100封装进行设计。 我们组装了10块主板,发现在3/10块主板中,BMC IC 未检测到(使用 Uniflash/CCCS),我们无法闪烁。
我们发现阻抗符合预期。 此外,通电后,我们还可以获得电源针脚的预期电压。
复位线也被观察到偏高。
我们正在使用 SBW 接口进行刷新。 请帮助我们解决此问题。
你好,阿里耶特,
使用 SBW 时,一个常见问题是 RST 引脚上的电容器过大。 建议范围为1n - 2.2nf。 在 VDD 的 RST 引脚上还应有一个47k 上拉电阻器。 另一个问题是编程器和 MSP430之间的编程电缆长度(这包括从编程连接器到 MSP430的 SBW 轨迹长度)太长。 建议长度< 20cm。
程序员使用什么? 目标板是自供电还是编程器在编程过程中提供电源?