This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:关于 Captivate 增益和校准的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077192/msp430fr2676-question-about-captivate-gain-and-calibration

部件号:MSP430FR2676

您好,

我的客户正在评估带有共装瓶的 MSP430FR2676,并有以下问题。

问题1)
客户将外部电容值从0.125pf 到12pf 以及测得的粗增益和细增益进行调整。
粗增益在0到7之间变化,细增益在8到19之间变化。
根据附带的 PPT 幻灯片21,有8个粗增益步长和20个精细增益步长。
(客户从 TI.com 获得了 PPT,但不记得 PPT 下载的确切位置。 也许是培训幻灯片?)
20个精细增益步骤与客户在主板上测量的结果不一致。
细微增益步骤的数量实际上是20个?
e2e.ti.com/.../1602.CapTIvate_5F00_SignalConditioningOverview.pptx

问题2)
启用自动校准(.bReCalibrateEnable 为 true)时,在极少数情况下,客户会发现校准的增益值小于正常值,因此会导致高灵敏度。
如果再次校准,重新校准的增益值将恢复到正常值。
是否有任何可能影响校准增益值的潜在因素?
(校准过程中发出噪音,电容摆动等)

问题3)
 启用自动校准(.bReCalibrateEnable 为 true)时,如果 设置了.bMaxCountError 标志,则会触发校准过程。
即使 设置了.bMaxCountError 标志,是否有任何方法不触发校准?
客户不想在触摸传感器时触发校准。

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1,粗增益和细增益都是内部信号,用户无法更改。 只需关注转换计数和增益即可 确定传感器的性能。

    问题2:如何监控该值? 在 CDC GUI 中? 如果是这样,校准完成后执行读会怎样?

    问题3:用户可以在检测触摸事件时禁用自动校准,方法是将 bRedCalibrateEnable 设置为 false,并在释放按钮后启用自动校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

    对于 Q1,客户希望使用粗增益并找到增益来检查 CAPx,y 引脚是否开路。
    请参阅以下主题。
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989142/msp430fr2676-capx-y-pin-self-test/3679889#3679889
    然后,客户想要知道粗增和细增益的确切范围。

    对于第二季度,客户使用 CDC GUI。
    如果该值与正常值相差太远,则重新校准会使其恢复到正常值。

    对于第三季度,客户理解了这一点。  

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Koichiro

    问题1:我看到 的信息与幻灯片中的信息相同,但 粗增益应在0到7之间变化,细增益在 0到19之间变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里

    感谢您的确认。

    [引用 userid="319723" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1077192/msp430fr2676-关于迷醉增益和校准的问题3993946#3993946]Coarse 增益在0到7之间变化。   [/引用]

    客户想知道为什么他只观察到8 到19之间的细微增益。
    这是否仅仅是因为0到7不在客户环境中使用?
    (基本电容等)

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于应用程序  

    你可以看到,我的微增益可以设置为6