This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2232:来自 HAM 无线电运营商的电容式触摸的射频干扰

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1080222/msp430g2232-rf-interference-of-capacitive-touch-from-ham-radio-operator

部件号:MSP430G2232
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们有一款名为 Hear Back OCTO 的产品,这是一款专业的耳机混音器,用于全球的录音工作室。 我们已经建立了这一系统大约5年了,并且只有几次与客户合作,但我们目前有一个我们正在尝试使用的,它报告了我们使用 MSP430G2232IPW20设置的电容式触摸按钮的问题。 但在多次交换装置后,问题只发生在其地质位置。  作为一名 HAM 无线电运营商,我想知道附近是否有运营商,所以我在 HAM 无线电数据库上查找了他们的地址,他们的地址是两扇门,运营商是一个普通级运营商,这意味着他们可以传输高达1500瓦的功率 (通过20dBi 天线,这可能超过90kW 的有效辐射功率)。 我们正在让客户与这位 HAM 无线电运营商交谈,以了解他们发射的频率。 我只是一名技术人员级别的 Ham,所以我只能用2米(145Mhz)的无线电进行测试,但当我将天线放置在几英寸以内并输出大约7瓦功率时,我能够触发电容式触摸。 我尝试在片的电容式触控输入上放置一些铁氧体磁珠,并在10 pF 左右放置一些盖板以观察是否可以过滤射频。 这确实有很大的帮助,所以这可能是解决方案,但我想与大家联系,看看你们以前是否有过这方面的经验。