This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736

Guru**** 2391035 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079273/evm430-f6736

线程中讨论的其他部件:EVM430-F6736MSP430F6736

大家好,我正在使用 EVM430-F6736,我想与第一个 MCU 进行 Lora 通信,所以我必须知道 EVM MCU 发送的帧,而我必须对该帧解码。

如果有人对此有任何信息,请告诉我


此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MSP430不为 LoRAWAN 提供任何类型的库或堆栈。 有关此类解决方案,请参阅我们的无线连接产品组合 。https://www.ti.com/wireless-connectivity/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,贾斯  

    感谢您的回复,感谢!
    我不认为您理解我,我想通过  MCU 从 RS232通信接收仪表数据  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marwane 您好,

    MSP430F6736具有 UART 功能,因此它可以通过 RS-232进行通信,只要您在硬件(板载)中进行了正确的电压转换。 我认为,此 EVM 也表明了具有隔离功能的 HW 配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯,

    例如,要知道电压或电流的值,您必须向 RS232电缆发送一个帧,我这样做,我收到一个响应帧,现在我想对它进行解码,如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marwane 您好,

    我相信您正在要求一个覆盖 UART 的协议库。 我们没有这样一个图书馆。 这是您需要为您的应用开发的内容。