This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994汇编语言信息

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079629/msp430fr5994-msp430fr5994-assembly-language-info

部件号:MSP430FR5994

我一直在努力学习(人力资源短缺,试图在71年学习,一直在做硬件设计和系统设计,但在过去35年中从未进行过编码)。

是否有包含示例的综合手册或关于装配体编码的书籍。

例如,我无法在0160位置对 A500的 CSCTL0进行编码,但初始化 CSCTL0=CKEY 正在工作。

我能得到帮助。

此致

职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我认为您的最佳选择是资源管理器中的 TI 示例。 奇怪的是,FR5994没有装配体示例,但(例如) FR5989没有很大的不同。 可以在 msp430fr69xx_cs_01.asm 中找到您要查找的特定代码(例如):

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJ3mUV.VnRtOtYrzf8EPLw__IOGqZri__LATEST

    2) MSP430汇编器手册(SLAU131U)描述了汇编器,但没有太多的教程。

    3)我很确定我已经看过 MSP430的组装商业书籍,但最近还没有看到,因此它们可能描述了较旧的器件。

    未经请求:在过去20年左右(键入过多),我没有编写过多的汇编代码,大多数情况下我是“用 C 编写汇编代码”。 如果您想考虑学习 C,资源管理器中也有一些示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSCTL0=CKEY

    不是汇编程序,而只是 C.许多人将 MSP430 C 代码与汇编程序混淆,因为所有的寄存器名称都很模糊。

    无论如何,我建议先使用 C,然后如果你真的想,转到汇编程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了“MSP430FR69xx 演示-将 MCLK 配置为8MHz 操作”中给出的代码,“ 调试时,错误自由编译不会将 CSCLT0的更新值显示为“内存视图”窗口的 A500.in

    CSCLT1也不更新寄存器值,内存值正在更新

    我是否犯了任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSCTL0永远不会读取为0xa500。 如果您查看文档,上层字节的读数始终为0x96。 总是。