This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 库,激励脉冲极性

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1078457/msp430fr6043-uss-library-excitation-pulse-polarity

部件号:MSP430FR6043

您好,

我的客户对 USS lib 有疑问。

他们希望将激励脉冲极性从低-高-低更改为高-低-高进行评估。 是否可以使用 USS 库更改它?

目前,激励脉冲的波形如下:


_____ ~~_~~_~~____

为了进行评估,我们需要以下波形:

~~~~~ _~~_~~_~~~~~

似乎 USS 库中没有函数。 因此,我们直接设置 SAPHPGC/SAPH_APGC 寄存器的 PLEV/pol,但波形与以前相同。
接下来,由于 USS 库使用 ASQ 作为默认值,我们更改了 SAPHAPLEV/Saph_AAPLEV 寄存器以更改非活动级别。
但是,波形如下所示,并非我们想要的。


_~~~~_~~_~~~~__ ~~~~

此致,
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    我已与我们的 USS 团队联系,以帮助回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    显然,库不支持更改极性。