This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:SPI 到 SPI 桥接器是否可以使用 DMA?

Guru**** 2515305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079815/msp430fr5989-is-use-of-the-dma-possible-for-spi-to-spi-bridge

部件号:MSP430FR5989

大家好,

我正在尝试澄清仅使用 DMA 接收 SPI-A (eusciA)上的数据并在 SPI-B(eusciB)上传输数据的可能性,而无需将数据存储在 MSP430上。

我的目标是为我的系统中的另一个 SoC 编写一个"刷新"程序。 基本想法是,一旦 MSP430不再收到“正确”的心跳信号,通过 SPI 重新刷新 SoC 的启动闪存。 此类图像存储在与 MSP430的单独 SPI 连接相连的另一个闪存上。  基本上,我想通过 DMA 桥接 SPI 到 SPI。

如果可以通过 DMA 实现 SPI 到 SPI 桥接器,我在数据表中找不到任何信息。

如果有人能提供建议,我将不胜感激。

谢谢,

霍夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试过这种方法,但我希望它能起作用。 据我所知,您希望从 SPI (传入)为主 SPI (传出)提供数据,并且可能希望主响应通过从中继发送。

    在每个方向上,DMA 都会触发源 RXIFG 并将源 RXBUF 复制到接收器 TXBUF。 主 SPI (传出)的时钟速度必须至少与其主 SPI (传入) SCK 的时钟速度相同。 同时请记住,DMA 传输不是即时的[参考用户指南(SLAU367P)第11.2.7节]。因此,请为此制定预算。