This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:另一个 MSP 的功耗最低的 TX-RX

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079048/msp430fr4133-lowest-power-consumption-tx-rx-from-another-msp

部件号:MSP430FR4133

您好,

我希望在  设备中的两个 MSP 微控制器(MSP430FR6***--> EXP430FR413*)之间传输一个小包(4-16字节),因此两者之间的距离相当短(<10cm)。

这两个模块都有支持 UART,I2C 和 SPI 的 eUSCI 模块,所以我猜这些是我的选择。

我获得了 EXP430FR4133开发板,并正在 测试产品。  

我的第一次尝试是高波特率 UART (正如我以前使用过的那样),但看起来 MCU 没有足够的时间从 LPM3/4唤醒并在19200以上的速度(即 SMCLK 为16MHz)正常接收数据。  

传输4个字节在主机上消耗约1.4 uA,这是相当大的。

根据数据表,SPI 和 I2C 的功耗/MHz 似乎相同。

关于 SPI/I2C 之间选择的任何建议或关于如何节能的任何其他建议?

此致,
柯斯特林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    I2C 和 SPI 通信速度不同,如果需要更高的速度,可以考虑选择 SPI。 要在选择 I2C 时降低功耗,较大的上拉电阻器可能会降低功耗。 系统处于活动模式并以较低的时钟发送数据是另一种减少消耗的方法。