This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079348/msp430f2619s-ht-msp-low-power-microcontroller-forum

部件号:MSP430F2619S-HT

此微控制器是否确实支持 Spy-Bi-wire 调试接口?  这些文件似乎表明它确实如此,但没有迹象表明它是从针脚名称中得到的。 即,没有一个被定义为 SBWTDIO 和 SBWTCK。

从 JTAG 引脚的方框图(SBWTDIO ? 当然,TCLK 是时钟线(SBWTCK ?)。

我认为 TMS 在2线接口中不会使用?

在这方面,2619的数据表不清楚。

=================================================================

其他具有 Spy_Bi-Wire 接口   的 MSP430微处理器更显式地显示了 SBW。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表2-14中的所有 MSP430器件均采用 sla320,您可以看到 F261X 不支持 SBW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我在 UG 中看到您提到 F261X 不支持 SBW。 TI -请注意,在下次更新时,此数据表中删除了对 SBW 的任何引用。