This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:代码行未执行

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1078896/msp430fr5969-code-line-not-executed

部件号:MSP430FR5969

嗨,我正在尝试运行一个程序,程序中的某些行被跳过, 在 send_data()函数中,delay_loo()函数被调用,但它没有被执行  

UINT8_t SEND_DATA (const uint8_t buf2[],uint16_t length2)/*要发送到 SPI 闪存的数据*/

UINT8_t LOOPER62,TX_BUf_1;/*变量声明*/
UINT16_t 延长12;
UINT8_t 数据2;
(void) cs_status (1U);/* CS low *
长12 =长2 - 1U;
对于(运算62=0U;运算62<length12;运算62++)

TX_BUF_1 = SPI_TRANSFER (buf2[LOOPER62]);/*将数据传输到 NAND 闪存*
P3OUT = 0x80;
P3DIR = 0xA0;
(void)延迟循环(100);
UCA1TXBUF = TX_BUf_1;

}
dat2 = SPI_TRANSFER(buf2[LOOPER62]);/*正在传输数据*/
返回数据2;
}

UINT8_t DELAY (uint16_t looper)/*函数创建延迟*/

UINT16_t looper_101;/*可 vriable 声明*/
对于(looper_101 = 0U;looper_101<looper;looper_101++)/*增加 looper */
{}/*无所需函数*/
返回1;/*无返回值*/
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看生成的机器代码。 由于 Delay_loo()对任何东西都不起作用,编译器可能已经注意到并优化了它的存在。 对于短延迟,我通常使用__delay_cycles()。