This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:设备在没有 Vcc 的情况下工作

Guru**** 2535180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1078073/msp430g2553-device-is-working-without-vcc

部件号:MSP430G2553
“线程: 测试”中讨论的其它部件

TI 专家您好,

我的客户现在测试了 MSP430G2553的新产品,他们发现了一个问题。

——他们将使用 ADC 功能,因此对引脚4应用3.3V 测试。

——即使他们没有应用 DVCC 和 AVCC,该 MCU 仍在工作。

他们用 TI 的基本示例——软件切换和基本时钟进行了测试。测试结果是一样的。

这是正常操作吗? 还是肯定是个问题?

请检查此问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “这是正常运行吗? 还是肯定是个问题?”

    是的,是的。

    您可以通过每个引脚上的 ESD 二极管为芯片供电。 但是,由于电压不受控制,如果电压过低,您可以将 CPU 置于奇怪的状态。

    如果电源关闭,您需要防止电压到达芯片,或者保持通电并使芯片进入深度睡眠状态。或者按住 RESET 直到电源打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些疑问。

    我不理解没有 VCC 它如何工作

    ADC 端口或其他引脚是否与 VCC 内部连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有引脚都有 ESD 保护二极管,从引脚到 VDD 导轨。 在正常操作中,它们具有反向偏置,对芯片的影响很小。 如果您对未施加 Vdd 的引脚施加电压,则该二极管 会产生正向偏压,从而使电流流入 Vdd,从而打开芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的支持。

    这确实很有意义,因为我的客户说,当他通过 P4或 P3应用3.3V 时,他可以看到 Vcc 上的电压大约为2.6V。

    所以所有 MSP430系列都存在相同的问题,对所有 GPIO 引脚施加电压?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎所有现有的 CMOS 芯片,甚至是我第一次遇到这一问题的定制芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,  

    只是提醒一下。 像 Keith 说的那样,请防止不通过 VCC 引脚给设备供电。  

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅为记录,当 VDD 关闭(0V)时,对引脚施加超过0.3 V 的电压,这违反了绝对最大额定值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith 和 Cash:

    感谢您的支持。 我将与客户讨论。

    此致,

    追逐