This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:Code Composer Studio User's 's Guide v11.1.0是否以 pdf 格式提供?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077943/msp430fr2311-is-code-composer-studio-user-s-guide-v11-1-0-available-as-a-pdf

部件号:MSP430FR2311

v11.1.0的 Code Composer Studio 用户指南是否以 pdf 格式提供,而不仅仅是 HTML 格式?  我发现 PDF 文档使用起来容易得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 Chrome 中,您可以找到“自定义和控制”->“打印”->“目标”选择“另存为 PDF”以 pdf 格式保存页面。  

    此致,

    现金很好