This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5358:非中断压缩端口的中断功能

Guru**** 2500855 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077721/msp430f5358-interrupt-capability-of-non-interrupt-compatabile-ports

部件号:MSP430F5358

您好,

使用 MSP430F5358控制器的 IAM。 在数据表中,它提到端口1,2,3,4具有中断功能。

是否可以将端口8配置为中断? 如果假设我要将某些端口配置为不支持中断的中断,应该执行什么操作? 有可能吗?

此致,

科基拉·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。只有配置了中断的端口才能生成中断。