This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430U64F:MSP-FET

Guru**** 2931470 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077245/msp-fet430u64f-msp-fet

部件号:MSP-FET430U64F
线程中讨论的其他部件:MSP430F2272MSP-FETUNIFLASH

尊敬的 TI:

我使用 MSP_FET 闪存仿真工具将软件加载到 MSP430F2272 micro 中。 它一直在工作,但突然,仿真器出现故障,并显示下一条消息:

 我已经更换了该工具,它在两个月内再次工作,现在它又失败了,仿真器也不工作。 这是第三个被破坏的仿真器。 有什么想法,为什么仿真器会失败? 是否有可能恢复模拟器?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    您是否有较新的“黑色”或较旧的“灰色”彩色 MSP-FET?

    [引用 userid="474205" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1077245/MSP-fet430u64f-MSP-FET’]为什么仿真器出现故障? [/引用]

    由于您有3个 MSP-FET,我怀疑故障可能与您使用它的方式有关。

    您使用的是 MSP-FET 随附的标准14针编程电缆(~20cm),还是使用较长的电缆? 或者您使用的是其他产品吗?

    MSP-FET 在编程过程中是否为 MSP430F2272提供电源,或者 MSP430F2272是否从印刷电路板上的本地电源获得电源?

    您是否在另一台计算机上尝试过3种 MSP-FET?

    重新启动计算机是否可以解决问题?

    [引用 userid="474205" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1077245/MSP-fet430u64f-MSP-FET’]是否有恢复仿真器的任何可能性?[/quot]

    这取决于故障。  如果 MSP-FET 损坏,则不会

    如果 MSP-FET 只需要“冷启动”, 则《MSP 调试器用户指南》第5.6.5.3节中有相关说明。

    您还可以尝试使用 Uniflash 应用程序查看是否正常工作?
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/uniflash.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    我有更新的黑色 MSP-FET。

    我使用的是标准的14针编程电缆,该电缆与仿真器一起使用。 电源由安装 MSP430F2272芯片的印刷电路板提供。

    是的,我在另一台计算机上尝试过它。

    重新启动过程不适用于两台设备和第三台设备,恢复过程已完成,但最后显示内部错误消息。

    Uniflash 应用程序无法识别仿真器。

    是否可以使用 USB 电源加载固件? 也许我可以探测到它,但我没有更多的仿真器!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,让我从你们那里得到一些更多的背景信息。

    您运行的是什么操作系统?
    您是否安装了 CCS (代码编辑工作室) IDE 或 IAR IDE?
    如果是这样,您可以尝试使用 CCS 或 IAR IDE 对目标进行编程吗?
    您是否尝试使用 Uniflash?

    您尝试对第三台设备执行冷启动时,是否再次尝试?