This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6636:DVcc3缺少电源线

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077359/msp430f6636-missing-supply-line-to-dvcc3

部件号:MSP430F6636

我们在每个 DVccx 引脚(DVcc1,DVcc2和 DVcc3)上都附加了+3.3V 和过滤盖。 在最近的主板修订版之后,原理图轨迹被意外删除。 结果是,尽管过滤盖仍连接到 DVcc3,但3.3V 不再连接。 我看到了詹斯-迈克尔的帖子回复,其中表示他建议对所有 PIN 都加电。 我们可以在本次主板运行(第2版正在进行中)中将+3.3V 连接到三个 MSP430F6636 Vcc 引脚中的两个,这样做吗?我是否可以继续并计划重新运行这些主板?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fusillade,

    詹斯-迈克尔是绝对正确的。  引脚 DVCC3必须连接+3.3V。   如果不需要此引脚,MSP430就不会有它,因此显然需要它。

    如果没有+3.3V 电源,某些内部电路可能无法获得足够的电源在设备的工作范围内正常工作。  换言之,设备可能在室温为8MHz 时工作,但在20MHz 时,设备将无法正常工作,或者某些设备可能工作,而其他设备可能无法工作,或者可能工作了一段时间, 但那些未获得+3.3V 的内部电路可能会随着时间的推移而开始出现故障。  如果是这样,可能会导致您的产品返回或召回成本高昂。 为什么要小心风?  对 PCB 进行返工或重新设计。 (笑)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我做的第一件事是在 Vcc3的过滤电容器上测量+3.3V,并将其与 Vcc1和 Vcc2进行比较。 尽管没有连接到+3.3V,但电压与 mV 完全相同,因此我假设它们是内部连接的;但是,我认为最好要求确保,因为我不是在满载或极端条件下进行测试,也不知道它会如何影响配电。

    新的电路板已经在施工中,我会让生产部门了解必要的再加工。 好的方面是我要离开城镇,所以我不必听到他们对我的打击。 哈哈