This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:与驱动程序库 API 相关

Guru**** 2893660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1076572/msp430fr2533-related-to-driver-lib-api

部件号:MSP430FR2533

各位专家:

我们的客户正在使用 MSP430FR2533并将 CCS 用作 IDE。 他正在使用驱动程序 lib API 来获取固件。 他对如何在 API 中选择 GPIO 模块功能感到困惑  
GPIO 设置外围模块功能输出引脚(GPIO_PORT_P1,GPIO 引脚5,GPIO 辅助模块功能);
请 指导我们如何决定功能优先级,无论是主要功能,优先级还是优先级。
非常感谢您的参与。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表(SLAS942E)表6-17。 P1SEL.x 列显示了一个表示函数设置的2位数字。 这些位分别指 P1SEL1.x 和 P1SEL0.x。

    例如,P1.5函数 TA1.1要求设置“10 ”= 2,因此这是次要函数。 该条目还显示您应该设置 P1DIR.5=1,因此引脚应该设置为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意 Bruce 的观点, 我们需要使用 PxSEL 和 PxDIR 配置 GPIO 功能,如下所示

    对于函数  GPIO _setAsPeripheralModuleFundionOutputPin 的第三个参数,使用 PxSEL 配置 PxSEL,您可以看到它只有三个值,如下所示

    这意味着 PxSEL 有三种不同的值。