This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5358:更高的工作范围部件/替代品

Guru**** 2906080 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077204/msp430f5358-higher-operating-range-part-substitute

部件号:MSP430F5358

您好,

我们正在项目中使用 MSP430F5358IPZR。 在进行热模拟时,由于周围部件的高温,IC 的温度上升到85°C 以上(精确到接近98°C)。

根据数据表,MSP430仅提供工业级(-40至+85°C)部件。

数据表链接:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5358.pdf

查询:

a) MSP430F5358IPZR 可以耐受高达98°C 的温度,并且仍然可以正常工作,在使用寿命内不会受到任何影响。

B)我们是否有工作温度范围较高的 MSP430F5358 (介于-40至+105°C 或+125°C 之间)?

C) 是否有任何替代 MSP430F5358IPZR 的产品 ,我们可以在更高的工作范围内使用该产品。 (引脚对引脚匹配不是强制性的,但更喜欢相同的 LQFP 或 QFP 封装)