This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:BSL 密码

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1076568/msp430fr2355-bsl-password

部件号:MSP430FR2355

大家好... 为 BSL 操作提取正确密码时遇到问题...

TX-TXT 文件的部分为:

“@
CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 CE 82
CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 26 82 CE 82 CE 82 CE 82
CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 CE 82 CE 82
爱者82.

因此,黄色部分应该是密码(从0xffe0到0xFFFF 的 IntVector)

CRC,序列字节序列为:

0x80,0x21,0x00,0x11,0xce, 0x82,0xce,0x82,0x26,0x82, 0xce,0x82,0xce,0x82,0xce, 0x82,0xce,0x82,0xce,0x82, 0xce,0x82,0xce,0x82,0xce, 0x82,0xce,0x82,0xce,0x82, 0xce,0x82,0xce,0x82,0xae, 0x82,0x82,0x77

设备使用 ACK 应答,但第6字节为0x05 (密码不正确),

我还试图将理想变为:

0x80,0x21,0x00,0x11,0x82, 0xce,0x82,0xce,0x82,0x26, 0x82,0xce,0x82,0xce,0x82, 0xce,0x82,0xce,0x82,0xce, 0x82,0xce,0x82,0xce,0x82, 0xce,0x82,0xce,0x82,0xce, 0x82,0xce,0x82,0xce,0x82, 0xae,0xc8,0xb6

无区别;-( ACK,但第6字节为0x05

发出其中一个命令后,我收到的带有第6字节的 ACK 对带默认密码(所有字节到0xff)的密码请求的响应为0x00 ->接受密码。

如何检索正确的密码以避免大量擦除

Thx Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们来回答我自己的问题。。

    在测试软件时,中断 Vektor 表略有变化。 因此,更新到新密码数据有效...