This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:无法在 CCS 云 IDE 上找到 MSP430 LaunchPad

Guru**** 2931310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1080588/msp-exp430g2-cannot-find-msp430-launchpad-on-ccs-cloud-ide

部件号:MSP-EXP430G2
“线程: 测试”中讨论的其它部件

在“新建项目向导”中,CCS 云 IDE 无法检测 MSP430 LaunchPad (MSP-EXP430G2)。  

(在 Windows 10 Pro,21H1上运行)

错误消息显示:

{"msg":" FET 已在使用中,idx = 0 (0:MSP DebugStack 未初始化)。","名称":"HID0011:COM4","类型":"错误"}

我检查了设备管理器,COM 端口被分配为“MSP 430应用 UART (COM4)”。  

我以前为 win64安装了 CCS,但遇到类似的错误,然后切换到 CCS 云。  

有人可以提出建议吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nobuyuki,

    您是否同时使用其它 IDE 来开发 MSP430?

    如果您同时使用 CCS 和 CCS Cloud IED,则会发生此错误。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。  

    我在运行 CCS Cloud 之前卸载了 CCS,但结果却是一样的。  

    此致,  

     Nobuyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nobuyuki,

    您可以在 PC 中尝试其它 Launchpad 或其它端口吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一个 Macintosh 上尝试过 CCS Cloud,但结果是一样的。  

    不幸的是,我只有一个启动板,因此我无法尝试另一个启动板。  

    谢谢。  

     Nobuyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nobuyuki,

    毫无疑问,请检查:

    这可以在 CCS 中正常连接,但使用 CCS Cloud 时会遇到一些问题吗?

    您使用 MSP-EXP430G2还是 MSP-EXP430-G2ET?

    我在 PC 上测试过,一切都正常。

    MSP-EXP430-G2ET 测试结果:

    MSP-EXP430-G2测试结果:

    也许浏览环境中存在一些问题,您是否对浏览进行了重新测试?

    谢谢!

    此致

    约翰逊