This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-PRGS430编程器:Windows 操作系统兼容性

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1081125/msp-prgs430-programmer-windows-os-compatibility

线程中讨论的其他部件:MSP-PRGS430MSP-GangMSP-FETMSP430F413TEST

您好,专家,

你好。

请帮助我们验证旧的程序员 MSP-PRGS430是否仍能在 Windows 10中运行?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    否,此编程器不能在 Windows 10中工作,也不能在任何当前可用的 CCS 版本中工作。 它可能适用于 Windows XP,但对该程序员的支持在十多年前就已下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯

    您是否可以建议更换此设备?  MSP 组是否可以这样做?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    MSP430的最新调试器是 MSP-FET。 我们很快会备份此程序员的库存。  

    MSP 组只能对设备进行编程。  

    或者,您可以获取任何 MSP430 Launchpad,因为它可以调试/编程任何支持 SBW (2线 JTAG)编程接口的 MSP430。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯,

    感谢您的建议。

    客户想问我们是否有 RS323连接? 让他们不会改变当前系统。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    TI 为 MSP430提供的唯一独立调试器/编程器是先前链接的 MSP-FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯。

    我需要专家的确认。

    CX 正在使用 MSP430F413。 编程器/调试器(MSP-FET)是否支持此 MCU?

    此外,生产时将使用什么软件来控制/编程? 他们 在生产测试设备中使用 LabVIEW。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    有关  设备支持信息,请参阅《MSP 调试器用户指南》中的表1:调试探测器功能和设备兼容性。  

    用于生产编程,请使用 MSP 组合工具。