This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:通过 USB BSL 刷新程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952, MSP430F5529, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1081717/msp430f5529-flashing-program-through-usb-bsl

部件号:MSP430F5529
线程中讨论的其他部件:BQ76952EVMBQ76952UNIFLASHMSP430WARE

您好,

我有一个 BQ76952EVM 以及一个自定义电路板,该电路板主要复制了 BQ76952EVM 设置(即,有一个 MSP430F5529微控制器通过 I2C 接口连接到 BQ76952。 我的目标是将 CCS 代码写入 MSP430F5529。 在 BQ76952EVM 和我自己的自定义主板上,只有 USB 连接到 MSP430F5529,用于 USB BSL 编程(无 JTAG)。

我正在忙于筛选如何使用 USB BSL 连接从 CCS 向 MSP430F5529闪存程序的信息。 如果我无意中尝试从 CCS 或 Uniflash 连接,我会收到错误“No USB FET was found (未找到 USB FET)”。 在读取 MSP430 闪存设备启动器(slau319m.pdf)后,我发现“使用 USB 的设备在…时被调用 设备通电时,PUR 针脚与 VUSB 绑定”。

按照此步骤,在连接了 PUR 的情况下启动主板时,我现在可以确认我可以  从 Windows 设备管理器中看到设备(VID:2047,PID:0402)。 我已经使用 MSP430Ware 和 Bootloader (BSL) Scripter…钻了几个兔子洞 我觉得我在这条正确的道路上有点迷路了。 我的目标只是将一个程序闪存到 MSP430F5529 (理想情况下是从 CCS 或使用 TI-txt 文件),并演示我可以闪烁一个 LED。 这方面的正确途径是什么?

感谢您的任何意见! 谢谢,

约翰