大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
请参阅 此处,重复采样序列 A0 - A3。 但是,来自传感器的电压信号是连续的,它始终会触发 ADC 采样中断,并且不允许正常过程。
他们希望每10秒采样一次,其他时间通常使用电路板执行其他操作。 还需要连接到 UART 串行端口的传感器,因此读取传感器数据也需要 UART 中断。 如何避免冲突?
我们是否可以知道是否有任何可在不中断的情况下对 ADC 进行采样? 或者,在采样完成后中断可以跳出,而中断可以在其他程序之后完成。
您能帮您研究这种情况吗? 谢谢。
此致,
樱桃