This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:如何关闭定时器 A 的中断

Guru**** 2769195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1081103/msp430f5529-how-to-turn-off-the-interrupt-of-timer-a

部件号:MSP430F5529

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

使用 TIMER _A 输出数组 m[10],每个中断[k](从0到9的 k)。 客户希望实施:当 k =10时,关闭中断并重新读取从内存到阵列 a 的新值 现在,他们想知道如何关闭计时器 A 的中断并在阵列重置分配后打开。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    它们有两种选择。

     1)使用-> TA0CCTL0 &=~CCIE 禁用计时器中断;

    2)禁用全局中断->__BIC_SR_REGISTER (GIE);

    请记住,第二个选项禁用所有 MSP430中断,因此如果它们有其他使用中断的外围设备(如 ADC),则这不是一个好的选项。