This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:数据存储问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1080700/msp430f5529-the-data-storing-issue

部件号:MSP430F5529

大家好,团队

以下是客户可能需要您帮助的问题表:

客户希望使用 msp430f5529的闪存来存储数据。 共有3000个4位十六进制数据。 内存不足,无法从地址0x1800加载内存。 只能存储约200个数据。

但是5529flah 应该能够存储,所以他们想知道如何通过配置来存储这些数据?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    地址0x1800是信息存储器(此区域仅为0.5千字节),客户应将其数据存储到主存储器,即128 KB。